This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:如何处理错误6305

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396670/lp-am243-how-to-deal-with-error-6305

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

当我尝试使用在 CCS 中刷写的 SBL 空值连接到 LP-AM243x 时(版本:12.7.1.00001)、

您好!

我收到错误、无法连接到目标。


我在 targetConfiguration 中删除了"AM243x_XDS110.ccxml"并再次创建了它。

但发生了相同的错误。


请告诉我如何处理此错误。

此致、
Yukinobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukinobu、

    出现这种情况的原因有很多。

    我们需要找到产生这种情况的根本原因。

    我希望您首先继续单击"Test Connection"、如果成功、那么我们可以继续。

    另外根据你的屏幕截图、好像当你选择启动目标配置时成功、但当你点击 R50_0内核并尝试连接到内核时、就会失败?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    另外根据您的屏幕截图、如果您选择启动目标配置成功、但当您单击 R50_0内核并尝试连接到内核时、似乎该配置失败了?

    有。
    闪存 SBL_null、并添加了处理到循环、
    我尝试从 CCS 连接到 R5_0_0、但收到错误。

    此致、
    Yukinobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukinobu、

    您能否告诉我 python uart uniflash 命令是否适用于您? 我假设您已通过 UART uniflash 刷写 SBL 空值。

    添加循环处理的闪存 sbl_null、

    所以就像你在 SBL 空值中添加了 loop_forever ()的代码吗?

    如果我的理解是正确的、那么您应该能够连接到 R5内核并加载符号、这基本上是一个.out 文件。

    从这一点开始、您应该能够进行调试。

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vaibhav:

    所以您好像在 SBL null 中添加了 loop_forever ()的代码?

    有。
    我添加了用于调试的 loop_forever ()代码。

    如果我的理解正确、则您应该能够连接到 R5内核并加载符号(该符号基本上将成为您的.out 文件)。

    无法连接到 R5内核(R5_0_0)。 因此、无法进行调试。

    以下是我的程序。
    从"Target Configurations"中选择"Launch Selected Configuration"。

    2.选择 R5_0_0并选择"Connect Target"。

    3.我无法连接到 R5_0_0并收到错误消息。

    此致、
    Yukinobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukinobu、

    我在 JTAG XDS 调试指南中找到了此页面、我认为这可以帮助解决此问题。

    我将会介绍相同的内容、同时您也可以访问: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#prsc-errors

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukinobu、

    显然、您应该确保为您的 EVM 提供了正确的电源。

    也许还可以尝试更换 JTAG 的电缆、另外只需通过上面提供的链接来阅读。

    我期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav