主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
当我尝试使用在 CCS 中刷写的 SBL 空值连接到 LP-AM243x 时(版本:12.7.1.00001)、
您好!
我收到错误、无法连接到目标。
我在 targetConfiguration 中删除了"AM243x_XDS110.ccxml"并再次创建了它。
但发生了相同的错误。
请告诉我如何处理此错误。
此致、
Yukinobu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当我尝试使用在 CCS 中刷写的 SBL 空值连接到 LP-AM243x 时(版本:12.7.1.00001)、
您好!
我收到错误、无法连接到目标。
我在 targetConfiguration 中删除了"AM243x_XDS110.ccxml"并再次创建了它。
但发生了相同的错误。
请告诉我如何处理此错误。
此致、
Yukinobu
您好 Yukinobu、
您能否告诉我 python uart uniflash 命令是否适用于您? 我假设您已通过 UART uniflash 刷写 SBL 空值。
添加循环处理的闪存 sbl_null、
所以就像你在 SBL 空值中添加了 loop_forever ()的代码吗?
如果我的理解是正确的、那么您应该能够连接到 R5内核并加载符号、这基本上是一个.out 文件。
从这一点开始、您应该能够进行调试。
期待您的答复。
此致、
Vaibhav
尊敬的 Vaibhav:
所以您好像在 SBL null 中添加了 loop_forever ()的代码?
有。
我添加了用于调试的 loop_forever ()代码。
如果我的理解正确、则您应该能够连接到 R5内核并加载符号(该符号基本上将成为您的.out 文件)。
无法连接到 R5内核(R5_0_0)。 因此、无法进行调试。
以下是我的程序。
从"Target Configurations"中选择"Launch Selected Configuration"。
2.选择 R5_0_0并选择"Connect Target"。
3.我无法连接到 R5_0_0并收到错误消息。
此致、
Yukinobu
您好 Yukinobu、
我在 JTAG XDS 调试指南中找到了此页面、我认为这可以帮助解决此问题。
我将会介绍相同的内容、同时您也可以访问: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#prsc-errors
此致、
Vaibhav