请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 工具与软件:
您好!
我的客户现在正在考虑针对多轴伺服控制的双芯片解决方案、如下所示。
设备1 (D1):AM2434用于3轴 <--< FSI >--> 设备2 (D2) AM2434用于6轴
此外、考虑到通过 FSI 从 D1到 D2的次级引导。 因此、D1的启动时间必须早于 D2。
在这种情况下、D1和 D2可以通过 FSI 直接连接。 是否应在 D2上电前使用电容器或开关进行去耦?
此外、D1和 D2之间是否有任何引导定时注意事项?
谢谢。此致、
英明