This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:两个 AM2434之间的 FSI 连接

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396714/am2434-fsi-connection-between-two-am2434s

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!

我的客户现在正在考虑针对多轴伺服控制的双芯片解决方案、如下所示。

设备1 (D1):AM2434用于3轴 <--< FSI >--> 设备2 (D2) AM2434用于6轴

 

此外、考虑到通过 FSI 从 D1到 D2的次级引导。 因此、D1的启动时间必须早于 D2。

 

在这种情况下、D1和 D2可以通过 FSI 直接连接。  是否应在 D2上电前使用电容器或开关进行去耦?

此外、D1和 D2之间是否有任何引导定时注意事项?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Hideaki

    感谢您提供的意见。

    我将必须根据您的意见审查 TRM、并且/或者可能需要在内部联系专家。

    请预计回复延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山市

    我向我们的一位 FSI 专家查看了以下一些评论:

    Q1:我们认为不 需要任何额外的去耦、除非存在 AM2x 器件在上电前因引脚电压而受损的风险。 但这会是一个一般问题、与 FSI 无关。

    Q2:如果为 FSI 实施了握手序列、则上电序列不应成为问题。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Paula.