This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0 I2C 重复启动

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397710/mspm0l1306-mspm0-i2c-repeated-start

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

我认为前面的重复启动示例根本不起作用。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353654/mspm0g3507-i2c-repeated-start-condition

我尝试了将此方法与 DL_I2C_startControllerTransferAdvanced 一起使用并禁用停止。  查看逻辑分析仪上的结果、它只在写入传输结束时禁用停止。  一旦您启动读取传输、控制器就会在开始读取之前发出停止命令。

我还尝试了 DL_I2C_disableControllerReadOnTXEmpty 方法。  在完成一些实验之后、我进入了如下设置:

  //设置重复启动

  DL_I2C_setControllerDirection (I2C_INST、DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_TX);//将地址放入 TX FIFO 中需要此命令

  DL_I2C_transmitControllerData (I2C_INST、regAddr);//一次写入的读取地址设置

  DL_I2C_setControllerDirection (I2C_INST、DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_RX);//使 ReadOnTXEmpty 粘住所必需

  DL_I2C_enableControllerReadOnTXEmpty (I2C_INST);

  DL_I2C_startControllerTransfer (I2C_INST、devAddr、DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_RX、len);// len = 64、但控制器仅读取2个字节

   

此捕获图中所示。  两个起始点(绿点)不停止(橙色方形):

不幸的是、它只能读取两个字节。  它始终会对第二个字节进行 NAK、并在根据传输长度设置停止传输。

这足以清空我挑剔的 I2C 存储器、以便从设定的地址进行读取。  如果它看到停止、它根本不会读取。

我能够 通过对其余字节执行另一次读取来解决这两个字节限制。  您可以在第二个读取传输的上面的捕获中看到。

我不认为这是 I2C 控制器的工作方式。  可能我缺少用于配置 读取长度的设置。  我尝试了几种可能、但从未看到它读取超过两个字节。  

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将深入了解这种情况、并自行测试。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下演示代码:e2e.ti.com/.../E2E_5F00_I2C_5F00_controller_5F00_repeatedstart_5F00_G.zip

    您可以使用以下函数实现"No stop" I2C 消息。

        DL_I2C_startControllerTransferAdvanced(I2C_INST,
                                               I2C_TARGET_ADDRESS,
                                               DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_TX,
                                               2,
                                               DL_I2C_CONTROLLER_START_ENABLE,
                                               DL_I2C_CONTROLLER_STOP_DISABLE,
                                               DL_I2C_CONTROLLER_ACK_ENABLE);

    此致、

    Zoey