工具与软件:
我认为前面的重复启动示例根本不起作用。
我尝试了将此方法与 DL_I2C_startControllerTransferAdvanced 一起使用并禁用停止。 查看逻辑分析仪上的结果、它只在写入传输结束时禁用停止。 一旦您启动读取传输、控制器就会在开始读取之前发出停止命令。
我还尝试了 DL_I2C_disableControllerReadOnTXEmpty 方法。 在完成一些实验之后、我进入了如下设置:
//设置重复启动
DL_I2C_setControllerDirection (I2C_INST、DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_TX);//将地址放入 TX FIFO 中需要此命令
DL_I2C_transmitControllerData (I2C_INST、regAddr);//一次写入的读取地址设置
DL_I2C_setControllerDirection (I2C_INST、DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_RX);//使 ReadOnTXEmpty 粘住所必需
DL_I2C_enableControllerReadOnTXEmpty (I2C_INST);
DL_I2C_startControllerTransfer (I2C_INST、devAddr、DL_I2C_CONTROLLER_DIRECTION_RX、len);// len = 64、但控制器仅读取2个字节
此捕获图中所示。 两个起始点(绿点)不停止(橙色方形):

不幸的是、它只能读取两个字节。 它始终会对第二个字节进行 NAK、并在根据传输长度设置停止传输。
这足以清空我挑剔的 I2C 存储器、以便从设定的地址进行读取。 如果它看到停止、它根本不会读取。
我能够 通过对其余字节执行另一次读取来解决这两个字节限制。 您可以在第二个读取传输的上面的捕获中看到。
我不认为这是 I2C 控制器的工作方式。 可能我缺少用于配置 读取长度的设置。 我尝试了几种可能、但从未看到它读取超过两个字节。
有什么建议吗?