请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在从事多核项目、并尝试在 core1_0中配置 SPI3、但面临资源冲突问题。 我已经在 core0_1中配置了 SPI0和 SPI1。 也在 core1_0中配置了 SPI2。
想了解的是、它与什么之间存在冲突?
感谢您的帮助!
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在从事多核项目、并尝试在 core1_0中配置 SPI3、但面临资源冲突问题。 我已经在 core0_1中配置了 SPI0和 SPI1。 也在 core1_0中配置了 SPI2。
想了解的是、它与什么之间存在冲突?
感谢您的帮助!
谢谢