This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:无法在多核代码中为 SPI3分配引脚(错误:"Resource Conflict")

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397526/am2634-not-able-to-allocate-pins-for-spi3-in-multicore-code-error-resource-conflict

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在从事多核项目、并尝试在 core1_0中配置 SPI3、但面临资源冲突问题。 我已经在 core0_1中配置了 SPI0和 SPI1。 也在 core1_0中配置了 SPI2。

想了解的是、它与什么之间存在冲突?  

感谢您的帮助!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI3引脚是否由其他外设使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,王,它现在解决了。 我更改了引脚、因为它们已经在 core0中使用。

    谢谢!