请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 工具与软件:
尊敬的团队:
我需要在 RMII (100Mbps)上使用2个并行 Phy (DP83822)连接 AM2634、连接到同一 MDIO/MDC (N16、M17)
采用了铜缆连接、因此我需要配置运行该工具所需的自举。
模式- 100Mbps 全双工
RMII 主模式
我们是否需要为每个 PHY 分配不同的地址?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复、我还有几个问题、请提供您的反馈
| 技术 | ||||
| PHY1地址 | 0x0000 | |||
| PHY2地址 | 0x0011 | |||
| 运行模式 | 100BASE-TX、全双工、自动 MDIX | |||
| LED0配置 | 闪烁 Rx 活动 | |||
| LED1配置 | 打开以实现100Mbps 速度 | |||
| MAC 配置 | RMII 主器件 | |||
| 必填信息 | |||
| 引入抖动 | PU/FPU PD | 搭接模式 | 电流 |
| 列 | |||
| RX_D0 | |||
| RX_D1 | |||
| RX_D2 | |||
| RX_D3 | |||
| LED0 | |||
| LED1 | |||
| CRS | |||
| RX_ER | |||
| RX_DV | |||
请填写以上空格
| 附加问题 | |||
| 1.我们可以分离链路和 Tx/LED Rx 指示灯吗 | |||
| 2.将在自动 MDIX 模式下加速 LED 工作 | |||
| 3.如何启用自动协商功能 |