This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:Dp83822中 RMII 的自举配置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398117/am2634-bootstrap-configuration-for-rmii-in-dp83822

器件型号:AM2634

工具与软件:

尊敬的团队:

我需要在 RMII (100Mbps)上使用2个并行 Phy (DP83822)连接 AM2634、连接到同一 MDIO/MDC (N16、M17)

采用了铜缆连接、因此我需要配置运行该工具所需的自举。

模式- 100Mbps 全双工

RMII 主模式  

我们是否需要为每个 PHY 分配不同的地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    我已将此查询重新分配给我们的 PHY 专家。 他们将在几个小时内返回加州时间。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vikas!

    我是以太网 PHY 团队的应用工程师、很乐意协助回答这个问题。  

    要回答您的问题、可以将两个 PHY 连接到同一个 MDC/MDIO 总线、并且需要唯一的 PHY 地址。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我还有几个问题、请提供您的反馈

    技术
    PHY1地址 0x0000
    PHY2地址 0x0011
    运行模式   100BASE-TX、全双工、自动 MDIX
    LED0配置 闪烁 Rx 活动
    LED1配置 打开以实现100Mbps 速度
    MAC 配置   RMII 主器件

    必填信息  
    引入抖动 PU/FPU PD 搭接模式 电流
         
    RX_D0      
    RX_D1      
    RX_D2      
    RX_D3      
    LED0      
    LED1      
    CRS      
    RX_ER      
    RX_DV      

    请填写以上空格

    附加问题
    1.我们可以分离链路和 Tx/LED Rx 指示灯吗
    2.将在自动 MDIX 模式下加速 LED 工作
    3.如何启用自动协商功能