This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:LM 闪存以太网端口问题->LM 闪存需要解除阻止哪些端口才能使用以太网?

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1399298/tm4c1294ncpdt-lm-flash-ethernet-port-s-question---what-ports-do-i-need-to-have-unblocked-for-lm-flash-use-ethernet

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

我最近安装了一台新 PC、而在新 PC 上、LM Flash Build 1613无法通过以太网工作。  PC 是 Windows 10、我们打开了端口57、58和59、但仍然无法正常工作。  在其他线程中、有对端口9的引用。  我们需要具备哪些端口才能通过以太网使用 LM 闪存?  我已`通过以太网使用了 LM Flash、我认为这可能是防火墙问题。  我需要打开哪些端口才能使其正常工作、以便我可以与我的 IT 部门合作使其正常工作?

谢谢!

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打开的端口是 67、68、69、而不是57、58和59。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     您的旧 PC 是否正常工作?

     您的新 PC 是否有多个 NIC? 如果是、请尝试禁用除与 MCU 位于同一网络上的网卡之外的所有其他网卡。 LM Flash Programmer 中存在一个已知错误、当 PC 上有多个魔术包时、它可能会将这些数据包发送到错误的 NIC。 我只是想排除你的问题是否与这个错误有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PC 有2个网卡、因此我禁用了我不使用的网卡并重试、但它没有解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     您的旧 PC 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧 PC 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着两个 PC 之间存在一些细微差异。  

    您是否能够使用 Wireshark 捕获电路板和 PC 之间的通信量、并比较旧 PC 与新 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道使用了哪些端口吗?  了解使用的端口将允许我们打开它们并查看我们是否可以修改防火墙设置等、如果我们进行了一些 Wireshark 捕获、我们就会知道要比较哪些端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您正在运行以太网引导加载程序。 是这样吗?

    LM Flash 程序员将通过端口9使用 UDP 协议发送魔术包。 请参阅关于端口9用法的维基百科。  https://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN

    一旦客户端收到魔术包、它将通过端口68发送 BOOTP 请求、并从端口67上的服务器接收 BOOTP 应答。  

    维基百科对引导协议有很好的概述。  https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_Protocol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试打开端口9、然后如果仍然失败、我可以获取 Wireshark 捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     我没有听到你的声音。 我希望这个问题能得到解决。 如果您有任何更新、您可以回写此帖子、并且状态将更改为再次打开。