工具与软件:
我最近安装了一台新 PC、而在新 PC 上、LM Flash Build 1613无法通过以太网工作。 PC 是 Windows 10、我们打开了端口57、58和59、但仍然无法正常工作。 在其他线程中、有对端口9的引用。 我们需要具备哪些端口才能通过以太网使用 LM 闪存? 我已`通过以太网使用了 LM Flash、我认为这可能是防火墙问题。 我需要打开哪些端口才能使其正常工作、以便我可以与我的 IT 部门合作使其正常工作?
谢谢!
道格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我最近安装了一台新 PC、而在新 PC 上、LM Flash Build 1613无法通过以太网工作。 PC 是 Windows 10、我们打开了端口57、58和59、但仍然无法正常工作。 在其他线程中、有对端口9的引用。 我们需要具备哪些端口才能通过以太网使用 LM 闪存? 我已`通过以太网使用了 LM Flash、我认为这可能是防火墙问题。 我需要打开哪些端口才能使其正常工作、以便我可以与我的 IT 部门合作使其正常工作?
谢谢!
道格
我想您正在运行以太网引导加载程序。 是这样吗?
LM Flash 程序员将通过端口9使用 UDP 协议发送魔术包。 请参阅关于端口9用法的维基百科。 https://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN

一旦客户端收到魔术包、它将通过端口68发送 BOOTP 请求、并从端口67上的服务器接收 BOOTP 应答。

维基百科对引导协议有很好的概述。 https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_Protocol