This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:RTI 特性

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393862/am2434-rti-features

器件型号:AM2434

工具与软件:

#1。 注意事项的含义是什么? 仅作为数字窗口式看门狗? 只能是看门狗?

#2。 实时中断功能与中断功能有何不同?

#3. 如何理解不支持周期性中断? 无法自动重新加载期间值?

#4. 超时中断、当它以不同的窗口大小触发中断时、会发生什么情况?

#5. 在100个窗口内、 当它生成中断时、占空比是多少?

#6. 在我的客户用例中、配置为1000ms 的中断间隔、但距离测试结果大约754ms 的间隔。

#6. 还捕获了 RTI8寄存器,如果需要,我检查没有发现大问题,只是周期是(2+1 )* 2^13/RTI, 25MHz 约960ms.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    很抱歉,您的回复延迟,主题似乎被分配给了错误的工程师。

    [报价 userid="35100" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393862/am2434-rti-features "]在我的客户用例中、配置为1000ms 中断间隔、但距离测试结果大约754ms 间隔。[/QUOT]

    我假设 WDT 首次配置为大约750ms、并加载了示例  

    接下来、再次将 WDT 时间到期时间更改为1000ms、并从 CCS 加载示例。

    您是否可以确认您是否为每个 WDT 到期更改执行了 热复位/POR?

    因为、看门狗过期仅配置一次。

    另外、我在上面看到过客户在看门狗 ISR 例程中进行软件复位的代码、这种过程不正确。

    如果内核发生异常、则不会触发任何 IRQ。 因此、器件可能无法复位。

    为避免出现此问题、我们需要在看门狗到期时点击"Auto Reset SOC (自动复位 SOC)"。

    请查看看门狗到期时自动复位 SOC 的常见问题解答链接。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1283237/faq-am64x-am62x-how-to-reset-the-soc AM64x-and-am62x-white-wdt-timer-expires-in-am64x-and-am62x

    qi yu1 说:
    获取100个窗口、 当它生成中断时、大约是50%?

    #4. 超时中断、当它以不同的窗口大小触发中断时、会发生什么情况?

    [报价]

    如果您配置100%窗口,那么您需要从0到100%窗口时间输入看门狗密钥,然后 WDT 重新启动新计数。

    如果您没有  在 WDT 到期时间之前输入密钥、 那么 确切的 WDT 将在到期时间后生成中断。

    如果您 配置 50%窗口、则需要在50%到100%窗口时间内输入看门狗密钥。

    如果您 在50%窗口 WDT 过期时间之前输入密钥、这不是正确的输入看门狗密钥的方法。

    所以,确切的 WDT 将生成一个中断.

    如果您在50%到100%窗口之间输入密钥, WDT 过期时间将重新开始,这是正确的方法。

    如果您没有在50%到100%窗口之间输入密钥,则 WDT 会在到期时中断。

    注意事项的含义是什么? 仅作为数字窗口式看门狗? 只能是看门狗?[/QUOT]

    如果您将窗口大小配置为100%、看门狗可用作普通看门狗。 因此、用户可以将看门狗密钥输入到0到100%之间、而不会出现任何问题。

    如果用户配置的窗口大小不是100%、则用户只需在窗口之间提供密钥。

    这称为数字窗口式看门狗。

    [报价用户 id="35100" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393862/am2434-rti-features "]

    #3. 如何理解不支持周期性中断? 无法自动重新加载期间值?

    [报价]

    是的、这不受支持...一旦时间到期到特定值、就没有寄存器可用于加载计数值来触发下一次中断。

    实时中断功能的含义是什么、与中断功能有何不同?
    [/quote]

    我不确定什么是实时中断功能。

    根据 TRM、这些实时函数主要属于 OSEK 汽车专用应用。

    此致、

    Anil。

    [/quote][/quote]