工具与软件:
#1。 注意事项的含义是什么? 仅作为数字窗口式看门狗? 只能是看门狗?
#2。 实时中断功能与中断功能有何不同?
#3. 如何理解不支持周期性中断? 无法自动重新加载期间值?
#4. 超时中断、当它以不同的窗口大小触发中断时、会发生什么情况?
#5. 在100个窗口内、 当它生成中断时、占空比是多少?
#6. 在我的客户用例中、配置为1000ms 的中断间隔、但距离测试结果大约754ms 的间隔。
#6. 还捕获了 RTI8寄存器,如果需要,我检查没有发现大问题,只是周期是(2+1 )* 2^13/RTI, 25MHz 约960ms.