工具与软件:
您好!
我使用"Detected Devices"中的"Start"按钮为 AM263x EVM 创建了会话文件:
我将会话文件提交给版本控制供我的同事使用。
但是、当他们尝试使用会话文件时、会出现以下错误:
原因是我的设备序列号嵌入在已提交的会话文件中。 当我的同事尝试将它与 EVM 板一起使用时、序列号 会不同、这就会触发上述行为。 如果他们编辑.uniflash 文件并更改嵌入的序列号以匹配其 EVM、则问题不存在。
使用新配置创建的会话文件不会受到同样的影响、因为它与序列号无关。
-以这种方式创建的会话文件仅适用于一个 EVM 样本是否有意为之? 我无法想象这为什么有用。
-请您可以打印会话文件吗? 删除空格仅节省约3kb (25%)、使调试此类问题变得更加困难。
谢谢你。