This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用自动检测目标创建的会话文件不可移植

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401741/uniflash-session-file-created-using-auto-detected-target-is-not-portable

器件型号:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我使用"Detected Devices"中的"Start"按钮为 AM263x EVM 创建了会话文件:

我将会话文件提交给版本控制供我的同事使用。

但是、当他们尝试使用会话文件时、会出现以下错误:

原因是我的设备序列号嵌入在已提交的会话文件中。 当我的同事尝试将它与 EVM 板一起使用时、序列号 会不同、这就会触发上述行为。 如果他们编辑.uniflash 文件并更改嵌入的序列号以匹配其 EVM、则问题不存在。

使用新配置创建的会话文件不会受到同样的影响、因为它与序列号无关。

-以这种方式创建的会话文件仅适用于一个 EVM 样本是否有意为之? 我无法想象这为什么有用。

-请您可以打印会话文件吗? 删除空格仅节省约3kb (25%)、使调试此类问题变得更加困难。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的主题发送给 AM263x 团队。 如果您在几个工作日内未收到回复、请 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 CCS 中编辑配置:

    再进行点击 推进 左下角的 Reset Plot。  

    将调试探针选择更改为仅连接一个 XDS。 通常、如果连接了多根 XDS 电缆、则配置文件会自动选择序列号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以单击 供电方 在左下角、您可以编辑序列号:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但本主题与 CCS 无关。

    问题是:

    -为什么序列号与 UniFlash 会话文件相关? 是否有我尚未考虑的用例?

    -您可以打印 UniFlash 会话文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    很抱歉耽误了时间、我有点误解了这个问题、我正在努力为这个问题找到解决方案。