This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:SYSOSC 频率校准

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391842/mspm0l2228-sysosc-frequency-calibration

器件型号:MSPM0L2228

工具与软件:

您好!

我的客户希望尽可能提高 SYSOSC 的精度。
它们已经为 FCC 启用了+/-0.1% 25ppm ROSC 并获得了预期结果(RT 处为0.53%)。

是否有更好的校准值的方法?
根据 TRM 第2.3.5节、有频率时钟计数器(FCC)、可用于校准。


TRM 第2.3.5.1节中的以下说明显示了如何将 FCC 与 SYSOSC 源和 LFXT 基准时钟结合使用。
但目前尚不清楚如何根据 FCC 计数校准 SYSOSC。


谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../24-MHz-trim-using-FCC_5F00_32.768kHz-calibration_5F00_VSSOP28_2800_1_2900_.zip

    下面是使用 LFCLK 修整  SYSOSC 的代码。 您可以让客户参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    感谢您的项目。 代码似乎校准 SYSOSC 到24MHz。
    客户的目标频率是32MHz。
    项目是否可用于目标频率= 32MHz?
    我想代码中使用了以下过程、但目标似乎是16MHz 或24MHz。



    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 你是对的。 它用于16MHz 或24MHz。 您能否与客户确认此24MHz 或16MHz 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    您能否与客户确认此24MHz 或16MHz 是否正常?

    遗憾的是、客户需要32MHz。
    没有解决办法呢?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koichiro、

    我将于明天上午就这一问题向各位作出答复。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koichiro、

    您可以在我们的 TRM 中找到"2.3.1.2.4 SYSOSC 用户修整过程"。  

    实际上、CAP、RESCOARSE、RESFINE 和 RDIV 可控制 SYSOSC 频率的修改。 因此、我建议:

    1.手动修改 SYSOSC 频率

    1)。 使用 CLK_OUT 测量当前 SYSOSC 频率;

    2)。 根据当前的 SYSOSC 频率增加/减少 RESFINE/RDIV (如果禁用 FCL ->修改 RESFIN、如果启用 FCL ->修改 RDIV);

    3)。 运行修改后的代码并测量 CLK_OUT、然后继续增大/减小 RESFINE/RDIV 值以关闭所需的值;

    2.自动修改 SYSOSC 频率

    1)。 使用 FCC 计算当前 SYSOSC 频率值、而不是每次手动测量 CLK_OUT;

    2)。 基本代码逻辑可以参考发送给您的代码 EASON、但您需要做一些修改;

    声明:  

    1)。 当您开始进行修整时、将 RESFINE/RDIV 设置为中程、不能从0x0开始;

    2)。 请记住、不要将 SYSOSC 频率设置为大于32 MHz、否则会导致 MCU 错误(无法连接、需要恢复出厂设置)。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    感谢您的答复。

    您可以在我们的 TRM 中找到"Chapter 2.3.1.2.4 SYSOSC User Trim Procedure"。  [报价]

    即使描述中说"如果需要、SYSOSC 也可以修整为16MHz 或24MHz 的用户修整值。"、也可以官方支持将其用于32MHz?
    如果是、请更新 TRM。

    在修整序列中、有几个器件特定于16MHz 或24MHz。
    - SYSOSCTRIMUSER。 FREQ 值只适用于16MHz 或24MHz。 32MHz 使用哪个值?
    -不清楚32MHz 的 CAP 字段值是什么。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koichiro、

    很抱歉这么晚才回复。 我明天将在这里总结一些要点、并给我们的设计团队发送一封电子邮件、明天就有一些细节要做。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koichiro、

    我 花了一些时间在 TRM 中检查我的代码和相关说明。 现在、客户 使用 FCL 实现了0.53%、大约为169kHz。 使用 RDIV (50kHz 步长)似乎可以实现0.16%(根据" 在启用频率校正环路(FCL)的情况下使用 CLK_OUT 的修整过程(存在 ROSC 电阻器) "。 因此、核心点是当 FCL 被禁用时如何根据" 在禁用频率校正环路(FCL)的情况下使用 CLK_OUT 的修整过程(无 ROSC 电阻器) "。 换言之、核心点为:

    1)。 如何 在 "说明"中设置 SYSOSCCFG 寄存器以及如何在 SYSOSCTRIMUSER 寄存器中设置 Cap 在启用频率校正环路(FCL)的情况下使用 CLK_OUT 的修整过程(存在 ROSC 电阻器) "

    2)。  如何 在" 在禁用频率校正环路(FCL)的情况下使用 CLK_OUT 的修整过程(无 ROSC 电阻器) "

    关于此问题、我已向设计团队发送电子邮件、在这些问题得到确认后、我会尽快将回复与此处联系起来。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koichiro、

    很抱歉迟到了响应。 我已经与我们的设计团队同事确认了这个问题、他确认:"在任何模式下都无法修整或校准4 MHz。 因为这些是默认的修整模式。 用户修整只能用于16 MHz 和24 MHz 模式。"

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    感谢您的答复。 我知道有一种方法无法校准32MHz SYSOSC。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎