This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SCI:最大波特率导致 EP 上没有输出

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403250/tms570lc4357-ep-max-baud-rate-resulting-in-no-output-on-sci

器件型号:EP

工具与软件:

我们一直在使用将 SCI BRS 预分频器设置为1、并且波特率为2343750。 但是、我们希望通过将 BRS 更改为0将其增加两倍、这应该会给我们4687500。 但是、每当在测试中更改此值时、MCU 都会在 SCI 总线上输出任何内容

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关此主题的专家现已离开办公室、下周早些时候他们回来时会给您回复。 很抱歉响应延迟。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    很抱歉我的回复出现延迟、我已经休假了一段时间。

    在您的案例中、SCI 的输入 VCLK1频率是多少?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。