请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 工具与软件:
我们一直在使用将 SCI BRS 预分频器设置为1、并且波特率为2343750。 但是、我们希望通过将 BRS 更改为0将其增加两倍、这应该会给我们4687500。 但是、每当在测试中更改此值时、MCU 都会在 SCI 总线上输出任何内容
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们一直在使用将 SCI BRS 预分频器设置为1、并且波特率为2343750。 但是、我们希望通过将 BRS 更改为0将其增加两倍、这应该会给我们4687500。 但是、每当在测试中更改此值时、MCU 都会在 SCI 总线上输出任何内容