主题中讨论的其他器件: CC2340R5
工具与软件:
我正在使用 UniFlash 8.7.0为 Windows、Linux 和 macOS 生成"独立"命令行软件包...
所有在 Windows 和 Linux 上都很好;并且 Generate .zip 文件中包含了 macOS 的所有正确代码。。
"问题"是运行从未知源的.zip 文件中提取的可执行文件时,macOS 变得更严格
我的最终用户(谁将解压缩一个命令行包,我准备的)将被击中一串消息,使它几乎不可能继续..
更糟糕的情况是、我的终端用户只需下载/安装 uniflash .dmg 文件即可;但这会在一定程度上降低我提供愉悦 OOB 体验的价值。。
是否有人"深入"了解 macOS,可能会建议一个修补程序或变通办法;因为,独立的命令行软件包基本上是无用的..
作为参考、我坐在 macOS Ventura 13.5上;我实际上是将 uniflash 与 CC2340R5一起使用(但我的问题可能与目标无关)。。