This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:macOS 下的独立命令包

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405160/uniflash-standalone-command-package-under-macos

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

工具与软件:

我正在使用 UniFlash 8.7.0为 Windows、Linux 和 macOS 生成"独立"命令行软件包...

所有在 Windows 和 Linux 上都很好;并且 Generate .zip 文件中包含了 macOS 的所有正确代码。。

"问题"是运行从未知源的.zip 文件中提取的可执行文件时,macOS 变得更严格

我的最终用户(谁将解压缩一个命令行包,我准备的)将被击中一串消息,使它几乎不可能继续..

更糟糕的情况是、我的终端用户只需下载/安装 uniflash .dmg 文件即可;但这会在一定程度上降低我提供愉悦 OOB 体验的价值。。

是否有人"深入"了解 macOS,可能会建议一个修补程序或变通办法;因为,独立的命令行软件包基本上是无用的..

作为参考、我坐在 macOS Ventura 13.5上;我实际上是将 uniflash 与 CC2340R5一起使用(但我的问题可能与目标无关)。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的提问。

    请允许我们在某个时间将该主题分配给正确的专家。

    谢谢!

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    [quote userid="14178" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405160/uniflash-standalone-command-package-under-macos 是否有人对 macOS 有"深刻"的了解,可能会建议一个修复或解决方法;就像这样,独立的命令行软件包基本上是无用的...

    我们目前还没有很好的解决方案。  我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11929

    谢谢

    Ki