This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SDK 和以太网外设建议

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403857/am2434-sdk-and-ethernet-peripheral-recommendations

器件型号:AM2434

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我正在寻找有关 SDK 适用于新项目的说明、该项目基于使用 旧 TI MCU-PLUS-SDK  (v8.05)的现有代码库。

之前使用的唯一工业通信功能是低级以太网直通功能。 这是通过 PRU/ICSS/EMAC 外设和运行 黑盒 EtherNet/IP 固件的 PRU 实现的。 我前面的问题回答说、如果我们将应用程序协议改为非 EtherNet/IP (但仍然基于以太网)协议、这对我们仍然有效--事实上我们仍然想使用这一功能。

然而、有人指出、《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》也可用于这一目的。 与上述 PRU/ICSS/EMAC 相比、是否有关于使用 CPSW 实现低级以太网直通的任何建议?

此外、INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 声称提供工业通信津贴和功能、但我不知道它是否适合我们的需求。

迁移到最新的 MCU-PLUS-SDK 是否有意义、迁移到 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 是否有意义?

此致、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的提问。

    您能帮助我实现您的最终目标吗?

    到目前为止、您介绍了哪些内容?

    您的查询是什么?

    适用于 AM243x 的工业通信 SDK 将涵盖 PRU-ICSSG 工业用例示例。

    AM243x 工业通信 SDK:简介

    适用于 AM243x 的 MCU+ SDK (TI.com) 将仅涵盖基于 PRU-ICSSG 和 CPSW3G 的以太网示例

    AM243x MCU+ SDK:以太网和网络(TI.com)

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    如前所述、我们希望实现基于以太网的协议(尽管它不是 EtherNet/IP)。

    目前、我们有 EtherNet/IP 通过在 PRU 上运行的黑盒"以太网 FW"对 PRU-ICSS-EMAC 进行工作。  

    我想知道几件事:

    1.我们是否能够利用上述相同的策略  非 EtherNet/IP  是什么? 我之前连接的 e2e 问题 似乎答案 是肯定的 -请再次澄清一下。

    2.使用 CPSW 而不使用 PRU-ICSS-EMAC 是否有任何好处或建议?

    3.升级到哪个 SDK 是合理的? 我们将使用 MCU-PLUS-SDK v8.05、目前有两种不同类型的 SDK 可用(MCU+或工业)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、两个 SDK (MCU+和工业)的 ICSS-EMAC 部分令人困惑:

    此版本不支持支持上述协议或 EMAC (用于添加一个或多个以太网端口)的 ICSS 固件

    这是什么意思? ICSS-EMAC 是否不能与使用这些 SDK 运行 EIP 固件的 PRU 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeff:

    我们希望实施基于以太网的协议(尽管它不是 EtherNet/IP)。

    您能详细介绍一下您要查找的具体内容吗? 那么、我将能够更好地帮助您。

    此致

    Ashwani