工具与软件:
尊敬的 Expert:
我正在寻找有关 SDK 适用于新项目的说明、该项目基于使用 旧 TI MCU-PLUS-SDK (v8.05)的现有代码库。
之前使用的唯一工业通信功能是低级以太网直通功能。 这是通过 PRU/ICSS/EMAC 外设和运行 黑盒 EtherNet/IP 固件的 PRU 实现的。 我前面的问题回答说、如果我们将应用程序协议改为非 EtherNet/IP (但仍然基于以太网)协议、这对我们仍然有效--事实上我们仍然想使用这一功能。
然而、有人指出、《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》也可用于这一目的。 与上述 PRU/ICSS/EMAC 相比、是否有关于使用 CPSW 实现低级以太网直通的任何建议?
此外、INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 声称提供工业通信津贴和功能、但我不知道它是否适合我们的需求。
迁移到最新的 MCU-PLUS-SDK 是否有意义、迁移到 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 是否有意义?
此致、
Jeff