This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:I2C0的 SCL 频率差、但 I2C1/2的 SCL 频率差

Guru**** 2965410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391376/am2632-scl-frequency-difference-for-i2c0-but-not-i2c1-2

器件型号:AM2632

工具与软件:

大家好、团队成员:

请检查相关问题的上下文。

您以前回答过:

已编程的 I2C SCL 速度和测得的 SCL 速度之间不匹配是由于模块内部同步器的上升/下降时间和延迟造成的。 虽然 I2C CLK 被软件配置为恰好为400kHz、但实际传输速率比在软件中计算和实现的值慢。

请参阅部分  13.1.2.4.2.1 I2C 计时  中的"Resource Variant"  页面。

我的客户仅看到 I2C0有这一差异、而 I2C1和 I2C2没有看到。 是这样吗?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、  

    I2C0与其他 AM263x I2C[1-3]外设的不同之处在于、 只有 I2C0实例是真正的 I2C 开漏缓冲器。 I2C[1-3]由典型的 LVCMOS 电压缓冲器实现、并应适当配置为输入/输出开漏信号类型。

    如果没问题、我明天可以在示波器上查看。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yhi Brennan,

    我明白了。  

    明天我可以在范围内查看此事、如果可以的话。

    是的、请保持更新。

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、

    今天、我在 I2C1上测得的是375KHz。 您的客户看到了什么?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:  

    请查看下图:

    我不确定是否只是同步器模块的延迟。 他们还看到 I2C0模块的占空比为60%。 这是因为它是开漏缓冲器吗?

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:  

    他们使用的是 TI EVM (LaunchPad/ControlCARD)还是定制 PCB?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    这适用于定制 PCB。

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、您好!

    Brennan 本周可能已经离线、所以我在这里可能缺少一些背景信息、但我要回顾一下该线程-考虑到这是在定制 PCB 上、他们电路的 I2C 引脚上有什么? 并且肯定想知道 I2C 引脚上上拉电阻器的值、但这些是否是线路上唯一的外部元件?

    通常、对于 I2C 总线、上拉会影响上升时间、但不会影响下降时间。 信号下降缓慢延迟的特征异常。 我可以在周一在我们的一个 EVM 上测试 I2C0总线。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    因此、事实上、没有我们的 EVM 具有作为 I2C 总线输出的 I2C0、这意味着它们缺少所需的上拉电阻。 我需要看看我是否可以安装某些组件、但这取决于我需要多少时间才能进入实验以对其中一个组件进行返工。 否则,当 Brennan 回来,他可以这样做。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、  

    我探测了 I2C0 SCL 线路、测量值为375kHz:

    由于您的客户使用定制 PCB、因此我无法准确地复制他们的设置。 它们必须遵循数据表和硬件设计指南中给出的建议上拉电阻值。 客户 PCB 中的布局/BOM 差异可能是他们看到问题的原因。

    此致、

    Brennan