请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507-Q1 工具与软件:
专家、您好!
我们得出 ROSC 电阻器的规格如下所示。
FCL 启用时的精度基于0.1%容差25ppm/°C ROSC
SYSOSC 频率校正环路(FCL)电路在 ROSC 引脚和 VSS 之间安装了容差为0.1%或温度系数为25ppm/C 或更好的外部100kΩ 电阻器。
但没有额定功率。
您能告诉我们您建议使用的额定功率是多少?
此致、
Michael