This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:选择 ROSC 电阻器的额定功率

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407027/mspm0g3507-q1-choose-power-rating-of-rosc-resistor

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我们得出 ROSC 电阻器的规格如下所示。

FCL 启用时的精度基于0.1%容差25ppm/°C ROSC

SYSOSC 频率校正环路(FCL)电路在 ROSC 引脚和 VSS 之间安装了容差为0.1%或温度系数为25ppm/C 或更好的外部100kΩ 电阻器。

但没有额定功率。

您能告诉我们您建议使用的额定功率是多少?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael

    ROSC 引脚上的电压为1V。 您可以在1206到0201之间选择任何尺寸。

    此致、

    Helic