This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570:EP 代码错误处理和校正机制阐释

Guru**** 2393095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415796/tms570lc4357-ep-tms570-ecc-code-error-handling-and-correction-mechanism-clarification

器件型号:EP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 TMS570微控制器、并一直在研究其 ECC (纠错码)机制、特别是用于 SRAM 的 SECDED (单错校正双错检测)实现。 我有关于 ECC 代码错误处理的一些问题、尤其是在 ECC 代码本身受到影响的情况下。

我的具体问题是:

  1. 如果 ECC 代码本身发生一个单位错误(与数据相反)、SECDED 机制如何在错误检测和校正方面处理此问题?

    • ECC 机制是否有可能同时检测到一个单位错误和一个多位错误?
    • 从校正的角度来看、该机制是否存在基于错误的 ECC 代码错误地纠正数据而不更改 ECC 代码的风险? 这是我的应用程序中的一个主要问题。
  2. 如果可能出现这种情况(即、由于错误的 ECC 代码而导致数据更正错误)、是否有任何策略或机制可用于增强 ECC 代码本身的可靠性?

    • 例如、是否在 TMS570架构中推荐了方法或功能来进一步保护 ECC 代码免受位错误的影响?
  3. 最后、TMS570是对 ECC 代码实现任何类型的冗余(例如、存储 ECC 代码的多个副本并使用多数表决机制)、还是对每个64位数据字仅限于 ECC 代码的单个副本?

非常感谢您对 ECC 代码可靠性作出任何澄清或提出建议!

此致、
汉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanson:

    如果 ECC 代码本身发生一位错误(相对于数据)、SECDED 机制如何在错误检测和纠正两方面处理此问题?

    SECDED 模块 也能够检测 ECC 代码中的 single-bit 错误。

    请验证故障表格中突出显示的以下数据:

    例如、如果 ECC 位4损坏、则生成的综合征将变为0b00010000、因此可以基于此检测 ECC 第4位中的 single-bit 错误并进行位校正。

    从更正的角度来看、是否存在基于错误 ECC 代码错误纠正数据而不更改 ECC 代码的机制的风险? 这是我的申请中的一个主要问题

    不,不会有任何风险的配重机制。

    如果可能出现这种情况(即由于错误的 ECC 代码而对数据进行错误更正)、是否有任何策略或机制可用于增强 ECC 代码本身的可靠性?

    不会、会发生这种情况。

    [报价 userid="593901" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415796/tms570lc4357-ep-tms570-ecc-code-error-handling-and-correction-mechanism-clarification "]最后、TMS570是为 ECC 代码实施任何类型的冗余吗(例如、存储 ECC 代码的多个副本并使用多数表决机制)、还是只限于对每个64位数据字使用一个 ECC 代码副本?[/QUOT]

    不会为 ECC 代码提供任何冗余存储、如前所述、 该器件也可以对存储的 ECC 代码执行 single-bit 纠错和 double-bit 错误检测。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的答复。

    我想确认一下我对 ECC 代码中一位错误的理解。

    您提到如果 ECC bit-4中发生一个单位错误,综合征将是0b00010000. 我知道、将接收到的 ECC 代码与重新计算的 ECC 代码进行比较时、会在 ECC 验证过程中产生该综合征。 例如、IF 数据位26 有一个单位错误、生成的综合征将是0b11100110、允许系统检测并纠正此错误。

    能否请您确认我的理解是否正确?

    此致、
    汉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我目前尝试特意在中注入 ECC 错误 高速缓存区域 用于测试目的。 对于如何实现这一目标、您有什么见解或建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanson:

    我知道在将收到的 ECC 代码与重新计算的代码进行比较时、ECC 验证过程中会产生此综合征。

    你是正确的,这里的综合征只是再生 ECC 和旧 ECC 的异或。

    [报价 userid="593901" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415796/tms570lc4357-ep-tms570-ecc-code-error-handling-and-correction-mechanism-clarification/5427963 #5427963"]例如、if 数据位26 有一个单位错误,生成的综合征将是0b11100110,允许系统检测和纠正这个错误。[/报价]

    您完全正确。

    此外、我当前正尝试有意在中引入 ECC 错误 高速缓存区域 用于测试目的。 您对如何实现这一目标有任何见解或建议吗?

    老实说,我从来没有这样做,但你可以尝试,如果你面临任何困难,我将帮助你在这方面。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是正确的、这里的综合征只不过是再生 ECC 和旧 ECC 的异或。

    这很有帮助! 谢谢!

    老实说、我从来没有这样做过、但是您可以尝试、如果您遇到任何困难、我将在这方面帮助您。

    老实说,我已经尝试了,失败了。
    1我通过 HCG 代码启用缓存。

    2通过修改 辅助控制寄存器的位[5:3]、将高速缓存 ECC 模式设置为0b010。


    3通过启用  辅助控制寄存器中的 DR2B、可以创建 ECC 错误。


    4 该错误应该是被触发的。 但 ESM 状态寄存器3中没有发生任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanson:

    您可以一次引用以下线程吗、这在这种情况下可能会很有用:

    (+) TMS570LC4357:高速缓存 ECC 和 ESM 组3通道9 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的答复-它是非常有帮助的!

    但是、仍然有一些东西令我感到非常困惑。
    我检查了该线程并 尝试生成 ECC 错误。
    以下是我的程序。

    当程序 到达 红色框中的代码时、会触发数据中止。

    0x300000000是 Dcache 的起始地址,也是我试图读取的地址。

    数据故障状态提供以下信息:


    基于此,我认为缓存准备不当,或者我访问它的方式不正确。

    所以、我有几个问题:

    1  在 尝试将高速缓存作为常规存储器进行访问时、是否应启用高速缓存? 在本例中、我禁用了它。  
    2当访问高速缓存作为常规存储器时,有什么具体的提示我应该知道吗?

    非常感谢作出任何澄清。

    ——
    谢谢、此致、

    汉森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanson:

    很抱歉响应延迟、在这段时间内、我还遇到了很多其他问题。

    关于此问题、我怀疑有一件事:

    如果我们尝试直接访问未在 MPU 区域中配置的任何区域、则无法访问它们、并且它可能产生中止异常、请非常阅读以下默认配置。

    因此、我的建议是尝试将此区域配置为如下所示的一个区域:

    这可能会解决该问题、请检查并告知我。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    对迟交的答复深表歉意。 我刚刚结束了我的假期。

    感谢您的意见。 我曾尝试按照您的建议配置 MPU、但很遗憾、仍然无法解决这个问题。 与以前一样、我仍然遇到同样的问题。

    实际上、我并不认为数据中止是由 MPU 触发的。 我们可以看到、将0x1122334U 写入缓存并未触发数据中止、而从同一地址读取却会触发数据中止。  

    数据中止状态表示该中断是 A  同步外部中止 而 MPU 将触发 背景 中止 所需的时间。

     再次感谢您的建议。 我 最初在作为常规存储器访问高速缓存时忽略了 MPU。 但这似乎不是问题的原因。

    如有任何进一步的建议、将不胜感激。

    谢谢、此致、

    汉森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanson:

    是否有可能与上述问题共享一个示例代码、以便我在最后快速进行调试

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我为您准备了一个简单的演示。

    请检查它。

    谢谢、此致、

    汉森。

    e2e.ti.com/.../Cache_5F00_ECC_5F00_error_5F00_create.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanson:

    对响应延迟深表歉意。

    您是否仍然受困于此问题?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的帮助。 我实际上已经通过这个问题,因为我想不出任何其他解决方案尝试。

    测试它肯定是理想的,但我也可以继续而不直接测试它自己。

    目前、我将重点介绍闪存中的 ECC 机制。

    似乎、即使闪存中的实际数据仍然正确、但如果 ECC 代码本身中存在3位 ECC 错误、我们仍然无法准确检索它。

    换句话说、如果我尝试从 ECC 错误超过 SECDED (单错校正、双错检测)功能的闪存区域读取、尽管数据本身完好无损、返回值将与闪存中存储的值不同。  

    任何关于这一点的澄清都将是有帮助的。

    谢谢、此致、

    汉森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanson:

    对于再次延迟的响应、我们深表歉意、下次请确保及时响应。

    [报价 userid="593901" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415796/tms570lc4357-ep-tms570-ecc-code-error-handling-and-correction-mechanism-clarification/5488509 #5488509"]

    似乎、即使闪存中的实际数据仍然正确、但如果 ECC 代码本身中存在3位 ECC 错误、我们仍然无法准确检索它。

    换句话说、如果我尝试从 ECC 错误超过 SECDED (单错校正、双错检测)功能的闪存区域读取、尽管数据本身完好无损、返回值将与闪存中存储的值不同。  

    [报价]

    我从未实际测试过这一点,但根据我的知识,这不应该发生。 如果 ECC 中存在多位(超过2位)错误、则返回的数据不应错误。

    根据综合征表、ECC 中的3位错误将导致多位错误。 例如、假设 ECC 中的至少3位被损坏:

    示例:

    ECC 损坏前:0x46

    ECC 损坏后:0x41

    NOW 综合征(故障发生前 ECC 为 EX-OR、数据/ECC 损坏后 ECC 为 EX-OR)将变为:0x07

    那么、如果将这个0x07与故障列表进行比较、它会指向第8列中的第一个元素、对吧? 它只不过是 M、在本例中、M 表示多位错误。 因此、器件中的任何多位错误都将触发与 double 位错误类似的不可纠正的 ESM 标志、它也可能生成异常。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    很高兴看到您的回复。 您的说明阐明了闪存 ECC 机制能够准确检测单个位和多位错误、这非常有用。 然而、我的主要关切仍未得到解决。 在我的测试中、我观察到当 ECC 代码有多个位错误时、我们读取的数据可能与实际存储的值不同。

    NORMAL 状态:

    地址   = 0xF021A000

    峰值振幅      = 0x00218ED408065924
    ECC 代码= 0x6E

    一位 ECC 翻转
    翻转 ECC 代码位4:

    • 预期:
      DATA = 0x00218ED4 08065924
      ECC 代码= 0x7E
    • 实际结果:
      • 擦除步骤:

      • 写入数据= 0x00218ED4 08065924

        • 预期数据= 0x00218ED4 08065924
        • 实际数据= 0x2C218ED4 08068924
        • 结果:读取的数据与期望值不匹配
      • 写入 ECC 代码= 0x7E

        • 数据读取匹配预期:DATA = 0x00218ED4 08065924

    这表明、当发生一位错误时、数据与预期保持一致。

    双位错误
    翻转 ECC 代码的位4和位5:
    预期:
    DATA = 0x00218ED4 08065924
    ECC 代码= 0x5E

    实际:

    1. 擦除:

    2. 写入数据= 0x00218ED4 08065924


      预期数据= 0x00218ED4 08065924、但实际数据= 0x2C218ED4 08068924
      数据与预期不符。

    3. 写入 ECC 代码= 0x5E


      ECC 代码符合预期、但数据仍然不符合预期:实际数据= 0x00A18ED4 08065964。

    创建 single-bit 和 double-bit ECC 错误的方法是相同的、只是写入的 ECC 代码不同。 为什么会出现这种差异?

    任何关于这一点的澄清都将是有帮助的。

    谢谢、此致、

    汉森。