This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:SPI 实施指南。

Guru**** 2533780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436172/tms570ls1224-spi-implementation-guides

器件型号:TMS570LS1224

工具与软件:

你(们)好  

我正在使用的是,Hercules Launch Pad 开发套件

当我使用 HAL Co Gen 生成代码、并启用2 SPI (SPI1和 SPI4)时。  

 我已经配置好了 J11连接器中 SPI4引脚的位置、很容易找到。  

当我在建立所有连接后运行代码时、代码在"while (SPI->FLG & 0x00000100U)!= 0x00000100U)"的位置触发。

如果 在配置时需要注意任何配置、请帮助我、然后我将初始化池模式而不是中断模式。  

请推荐。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    以下常见问题解答中有一些有效的 SPI 和 mibspi 示例:

    请参阅一次、并确保配置。 如果没有解决问题、我会做进一步调查、必要时我们还可以设置一个实时调试会话。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。