工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM243x。
客户使用 ADC 单次触发模式进行电压采样。
他们发现 FIFO 读取显示读取的实际 FIFO 字大于实际配置值。
下面提供了它们的配置。

他们连续读取 频率为8k 的 FIFO 数据、如下所示。

下面提供了来自客户的4个问题。
1)上面讨论的 ADC 配置是否有任何问题?
2) 在实际应用中、当 FIFO 为0、时、ADC 采样将完全异常、数据不再刷新、采样值如下所示不正确。

3) 为什么下面显示的 FIFO 有较大的波动?

4 μ s 当、为0 μ s 时、)重新启动 ADC、我们可以再次进行采样以使系统正常吗?
非常感谢、
Kevin