This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:MSP-EXP432E401Y 升级失败

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428880/msp-exp432e401y-msp-exp432e401y-upgrade-failure

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y、、 BP-DAC11001EVM

工具与软件:

尊敬的  

硬件升级错误如下(连接目标 USB)。 连接 ADS-110USB 后、电路板上的 LED 指示灯亮起、无法识别端口、并且软件显示硬件未连接、硬件升级错误如下所示(连接到目标 USB)

e2e.ti.com/.../MSP432E401Y.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否说明一下、您是使用带有自身板载 XDS110的 MSP-EXP432E401Y Launchpad、还是使用带有独立 XDS110调试探针的定制电路板? 除非 出现拼写错误、否则什么是 ADS-110USB? 你可以展示一张照片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    拼写错误、是 XDS-110USB、固件升级显示以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否正在尝试加载不是从0x0开始的程序映像?

     闪存中是否已经有基于闪存的引导加载程序?

     您要尝试加载的固件是什么?

     我目前正在度假。 很抱歉、我的回答会延迟太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       我 加载的程序图形 是          官方 网站 软件 安装 包中的程序图形文件(文件名:acctrl.bin)。   目前、     上一个 屏幕截图中的错误 是 在 加载时发生的、  导致  硬件  未  连接。
    我的 目的: 使用  EXP432E401Y 开发 板 和  BP-DAC11001EVM 评估板   生成  1KHz 正弦 波。   您能否 提供 具体的 操作 步骤?

    谢谢 你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我会将您 关于加载 acctrl.bin 文件的问题转发给 DAC11001EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    需要多长时间才能得到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行更新时、是否将 USB 电缆连接到电路板的正确一侧、跳线的配置如下所示?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

          按照       本 文档的步骤1至6完成了正确的操作。     在 步骤中出现错误  7. 点击 "加载 图像" , 然后 验证  图像,     出现错误消息, 请  参阅  之前的 上传 文件中  的    提示内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有收到任何新的答复。 请您帮助确认该确认
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有收到任何新的答复。 请您帮助确认该确认
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我感觉自己已经无法正确操作 MSP 电路板。 恢复跳线位置并从开始。 如果这样不起作用、请订购新的 MSP 板。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请确认是否可以修复
    谢谢你