This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:更改 EtherCAT PRU Sync0引脚

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433438/am2434-change-ethercat-pru-sync0-pin

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我们要在定制板上使用 EtherCAT SYNC0信号的替代引脚、但无法看到该信号。

因此、我们尝试验证这在 AM243x LP 上是否有效。

使用 TI Beckhoff 子器件示例、我们可以使其在直流同步模式下运行、我们可以在默认引脚 PRG1_PRU0_GPO19/U3上看到 SYNC0信号。

在 AM243 LaunchPad 上、备用引脚 PRG1_PRU1_GPO19/AA13连接到 PHY 的 PWDN/int 引脚。
因此、为了测试备用 SYNC0引脚、我们为 PHY 禁用了 PWDN 功能、更改了 SysConfig 中的 SYNC0引脚、并使用逻辑分析仪查看引脚 AA13。

但这种行为与我们的预期不符:
PHY 配置正确、子器件进入直流同步 OP 状态。 但在默认引脚 U3上仍然看到 SYNC0信号。 我们在 SYSCONF (AA13)中设置的引脚仅被拉低且没有 SYNC0信号。

要在 SysConfig 中设置的引脚上获取 SYNC0、我们应该在 TI Beckhoff 子器件示例中更改什么?

我想我们可能需要更新时间路由器的寄存器、但如果是这种情况、我们会感谢您提供有关内容/方法的一些指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    以下是可用于将同步信号映射到的时间同步事件输出的引脚/信号 AM64x/AM243x  TI EVM

    • 要映射 Sync0信号、您必须将其路由至以下时间同步事件输出之一:
    • 以下是上述信号的输出引脚列表:
    • 上述输出引脚映射到以下焊球编号:
    • 在 AM64x/AM243x EVM 中、仅购买了编号为 D18的焊球并连接到引脚 J12。 其余的焊球编号不连接到任何输出引脚。

    将 SYNC 信号路由到 J12的步骤:

    • 在示例中打开 main.c 文件
    • 在所需的头文件和宏定义中添加以下代码块

      • /* Include Macros */
        
        #include <drivers/hw_include/cslr_soc.h>
        /* Sync Events*/
        #define SYNC_OUT0                               0
        #define SYNC_OUT1                               1
         
        /*
         * PAD configuration for Ball.D18
         * Required to configure SYNC0_OUT as pin out
         */
        static Pinmux_PerCfg_t gTsrPinMuxMainDomainCfg[] = {
            {
            PIN_ECAP0_IN_APWM_OUT,
            ( PIN_MODE(1) | PIN_PULL_DISABLE ) /* PIN_MODE 1 is SYNC0_OUT */
            }, 
         
            {PINMUX_END, PINMUX_END}     
        };
         
        void TSR_config(uint8_t syncSignal);
         
      • /* Function Definition and Call */
        
        /*!
         * \brief
         *  Configuration for TSR.
         *
         * \details
         * This function configures pinmux required for TSR to route the sync signals to SYNC0_OUT pin
         *
         *  \param[in]      syncSignal      Sync0/Sync1 signal to be routed to SYNC0_OUT pin
         *
         */
        void TSR_config(uint8_t syncSignal) {
            // Call Pinmux_config API to max the required changes in pinmuxing.
            Pinmux_config(gTsrPinMuxMainDomainCfg, PINMUX_DOMAIN_ID_MAIN);
            /* PRU IEP Enable SYNC MODE */
            CSL_REG32_WR(CSL_PRU_ICSSG1_PR1_CFG_SLV_BASE + CSL_ICSSCFG_IEPCLK, 1);
            CSL_REG32_WR(CSL_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_CFG_BASE + 0x64, 0x0001001D + syncSignal);
        }
         
        int main(void)
        {
            uint8_t syncEvent = SYNC_OUT0;
            /* Additional configuration to route the sync0 or sync1 signal to SYNC0_OUT PIN */
            TSR_config(syncEvent);
        }

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 非常全面的答案