Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我们要在定制板上使用 EtherCAT SYNC0信号的替代引脚、但无法看到该信号。
因此、我们尝试验证这在 AM243x LP 上是否有效。
使用 TI Beckhoff 子器件示例、我们可以使其在直流同步模式下运行、我们可以在默认引脚 PRG1_PRU0_GPO19/U3上看到 SYNC0信号。
在 AM243 LaunchPad 上、备用引脚 PRG1_PRU1_GPO19/AA13连接到 PHY 的 PWDN/int 引脚。
因此、为了测试备用 SYNC0引脚、我们为 PHY 禁用了 PWDN 功能、更改了 SysConfig 中的 SYNC0引脚、并使用逻辑分析仪查看引脚 AA13。
但这种行为与我们的预期不符:
PHY 配置正确、子器件进入直流同步 OP 状态。 但在默认引脚 U3上仍然看到 SYNC0信号。 我们在 SYSCONF (AA13)中设置的引脚仅被拉低且没有 SYNC0信号。
要在 SysConfig 中设置的引脚上获取 SYNC0、我们应该在 TI Beckhoff 子器件示例中更改什么?
我想我们可能需要更新时间路由器的寄存器、但如果是这种情况、我们会感谢您提供有关内容/方法的一些指导。
谢谢!