This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:PA0 PA1可以用作 PWM 5V 输出?

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1433634/lp-mspm0g3507-pa0-pa1-can-be-used-as-pwm-5v-outputs

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我知道 PA0和 PA1都具有5V 漏极开路、是否可以 将 PWM 功能与5V 最大输出相结合? 尽管我已针对此功能正确更改了跳线(我已尝试所有配置)、但我似乎没有达到5V。  

此外、如果 PA0/PA1上无法实现最大输出为5V 的 PWM、调试板中是否还有其他引脚可用于此目的? 我需要5V PWM 输出才能用于某个应用。

此致、

Vanessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanessa、您好。很遗憾、我不能使用5V 开漏引脚来创建5V PWM 输出、但您可以使用5V 电压轨及3.3V PWM 输出来控制 FET、从而为您的5V PWM 输出创建一个简单的电平转换器。 如果您要输出5V PWM、我认为这可能是最简单的方法、但我看不出只使用5V 容限的开漏引脚怎么实现。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以在空载的情况下正常工作。

    这里是 TIMA_TIMER_MODE_PWM_DEAD_BAND 示例。

    默认输出 PA8:

    使用默认的4.7K 连接到 PA0

    我达到5V OK、但我想您需要更刚性的电阻才能将其拉至0。

    (ETA:它无法到达接地的原因之一是270欧姆串联电阻上存在压降。 您可以将其删除、使您更接近0V。)