请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我知道 PA0和 PA1都具有5V 漏极开路、是否可以 将 PWM 功能与5V 最大输出相结合? 尽管我已针对此功能正确更改了跳线(我已尝试所有配置)、但我似乎没有达到5V。
此外、如果 PA0/PA1上无法实现最大输出为5V 的 PWM、调试板中是否还有其他引脚可用于此目的? 我需要5V PWM 输出才能用于某个应用。
此致、
Vanessa