This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SPI1与 SPI3:负载电容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428293/am2634-spi1-vs-spi3-load-capacitance

主题中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好

我们将在 SPI1和 SPI3上使用 SPI 滤波器(铁氧体磁珠+电容器)与 UCC5880通信。
每条线路上的电路 如下所示:  

我们 在 SPI3上观察到数据损坏、但在 SPI1上观察不到。 知道电路和负载是相同的。

数据表中的这个屏幕截图显示最大负载电容为24pF -这能解释一下行为吗?  但为什么不在 SPI1上?



时钟:4MHz  

谢谢
Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    您是否将 SPI3引脚用于任何其他外设?

    您是否已使用 SysConfig 工具正确配置 SPI3引脚以作为 SPI 运行?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    在添加所示滤波器之前、SPI3工作正常。

    谢谢!
    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yassine、

    您所使用的铁氧体磁珠的器件型号是多少? 则可能会超过最大负载电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 Wurth 的7427927310  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、铁氧体磁珠器件型号看起来不错。

    您是否可以共享示波器屏幕截图、以显示 SPI3上的数据损坏以及 SPI1上的有效数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    请在 SPI1和 SPI3中查找附件数据。
    在此测试期间、我们将持续发送0x0117和0x0542并使用连接到下一点的逻辑分析仪回读。
     e2e.ti.com/.../SPI3_5F00_Data.csve2e.ti.com/.../SPI1_5F00_Data.csv

    谢谢!
    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yassine、

    感谢您共享数据。 SPI1和 SPI3的 PCB 布线是否相同? SPI3布线上是否存在反射或残桩?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这条路由是不相同的、但是 SPI3在理论上比 SPI1的路由效果更好。 两者上都没有残桩、但 SPI1在多个 SMPS 电路附近布线。 然而、SPI1未受到影响。
    电容限值为24pF、对吧?
    SPI1和 SPI3之间是否有任何差异?

    此致、
    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yassine、

    是、如数据表中所述、电容限值为24pF。

    SPI 外设的 SPI1和 SPI3实例之间没有区别。

    您是否也在 SPI CLK 线路上具有相同的电容/滤波? 还是仅跟踪数据?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的滤波器也应用于 CLK 线路上、但没有明显的相移可以解决这个问题。
    理论上、4MHz 处的相移大约为0.3度。

    此外、我们没有看到任何额外时钟脉冲的证据。

    此致、

    Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yassine、

    在与我团队中的工程师讨论这个问题之后、我们得出的结论是、如果没有数据传输的示波器快照、就无法进一步分析这个问题。

    请提供 SPI1和 SPI3的示波器快照、以便我可以继续研究这个问题。

    此致、

    Brennan