你(们)好
我们将在 SPI1和 SPI3上使用 SPI 滤波器(铁氧体磁珠+电容器)与 UCC5880通信。
每条线路上的电路 如下所示:

我们 在 SPI3上观察到数据损坏、但在 SPI1上观察不到。 知道电路和负载是相同的。
数据表中的这个屏幕截图显示最大负载电容为24pF -这能解释一下行为吗? 但为什么不在 SPI1上?

时钟:4MHz
谢谢
Yassine
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们将在 SPI1和 SPI3上使用 SPI 滤波器(铁氧体磁珠+电容器)与 UCC5880通信。
每条线路上的电路 如下所示:

我们 在 SPI3上观察到数据损坏、但在 SPI1上观察不到。 知道电路和负载是相同的。
数据表中的这个屏幕截图显示最大负载电容为24pF -这能解释一下行为吗? 但为什么不在 SPI1上?

时钟:4MHz
谢谢
Yassine
尊敬的 Brennan:
请在 SPI1和 SPI3中查找附件数据。
在此测试期间、我们将持续发送0x0117和0x0542并使用连接到下一点的逻辑分析仪回读。
e2e.ti.com/.../SPI3_5F00_Data.csve2e.ti.com/.../SPI1_5F00_Data.csv
谢谢!
Yassine