This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:使用运算放大器缓冲 VREF 至模拟级

Guru**** 2528010 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429862/mspm0g3507-buffering-vref-with-op-amp-to-analog-stage

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

关于如何使用 MSPM0G3507中的 VREF、我有几个问题。

1) 1)是否可以使用运算放大器来缓冲 VREF 电压、以便将其用作 其他电路的基准?

2) 2)如果我在 下图中添加一个电阻器、这会不会干扰 VREF 电压生成电路?

VREF 产生的电压噪声非常高、我将尝试使用简单的 RC 滤波器来最大程度地减小噪声带宽。

提前感谢您的回复、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    如果您需要将 RC 滤波器连接到 VREF 输出、则只能连接外部 MSPM0。

    您需要将外部 RC 添加到 VREF 输出引脚、然后连接回 MSPM0的 OPA 输入引脚。

    MSPM0的 OPA 可用作缓冲器。

    --------------------------------------------------------

    此外、OPA 支持在内部将 IN+连接到 VREF、但您不能在 MSPM0中将 RC 滤波器添加到 VREF 输出。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我使用、从用于 OPAx 的 CCS Theia syscfg 中:

    PSEL=VREF

    NSEL=Rtop

    MSEL=打开

    (增益应该无关紧要)

    和启用 OPA 输出引脚时、是否应该在所选的 OPA 输出引脚上缓冲 VREF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    有。

    此外、您还可以参考 OPA 演示代码:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\opa_dac8_output_buffer

    OPA 用作 DAC8的输出缓冲器。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在使用所有 ADC 通道、并且这些通道都将两个可能的输出引脚用于 OPA (引脚9和18)、因此我仍然无法使用外部运算放大器进行缓冲。 您认为如果我连接一个双通道运算放大器、就像这样:

    运行是否正常? 从 VREF 到 OPAx 的内部连接来看、结果似乎是非常相似的

    感谢您的答复、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    这在 MSPM0中无法完成:

    如果您要添加 RC 滤波器、则需要将3连接到 MSPM0引脚并添加外部 RC 滤波器、然后将4连接到 MSPM0的第二级 OPA。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不明白您的意思、尤其是当您提到内部/外部元件时:我制作了更好的图像、摘自 MSPM0G3507手册中的 VREF 说明:

    除非 MSPM0 VREF 输入中有一个二极管、否则我不明白它为什么不起作用:第一个外部运算放大器不应该显著加载 VREF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    以下是演示代码:我已经测试了 PA23+引脚的1.4V 输出、Vref

    e2e.ti.com/.../Vref_5F00_PA23_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

    LaunchPad 上有一个 C8将 PA23连接到 GND。

    您可以在 C8引脚上测试该1.4伏。

    请参考 LaunchPad 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slau873c/slau873c.pdf

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在评估板上尝试过、可以使用万用表读取 VREF。

    感谢您的答复、

    Stefano