主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我建议您参考以下2年前的主题
e2e.ti.com/.../arm-based- microcontrollers-forum/1128180/am2431-ospi-interface-using-multiple-chip-select-is not support-with-sysconfig
我目前有来自客户的以下问题、
根据上一主题中的答案、"SW/驱动程序支持异构芯片"是否仍然不受支持?
问
我正在尝试使用 CCS 配置 AM2431 (AM2431BSDGHIALVR)。
在 systemconfig 中、有 OSPI、但我认为有两个器件、但我只能选择一个器件。
(Code Composer Studio 12.8.1和 CCS Theia 1.5.1的情况相同)
以下是连接的主要器件、但此配置不可行。
- FlashROM:AT25SF321B (SPI 连接)
- EEPROM:BR24T08F (I2C 连接)
- DDR4:256米 x 16
- 千兆位以太网:DP83867CSRGZR (RGMII 连接、TCP/IP)
- USB:2.0高速(CDC)
- 自有器件:MKYxx (QuadSPI 连接)
配置为使用 FlashROM 时、将自动使用 OSPI、并且无法配置与内部器件的接口。
不能使用 OSPI0和 OSPI1?
或者是否无法将 FlashROM 配置为使用 SPI 而不是 OSPI?
(剩下的唯一方法是在不使用 FlashROM 的情况下以实心形式编写 SPI 代码?)
请告诉我现在如何实现上述配置。
此致、
Kanae