请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3505-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在使用 器件型号 M0G3505QDGS28Q1微控制器。 我对外部闪存存储器有疑问。
我有10MB 的数据,我想存储在外部闪存存储器.
问题1。 我们应该使用哪种大小的闪存?
问题2: 微控制器是否有最大外部闪存连接限制?
问题3。 如果微处理器有32位系统、我需要32位支持的闪存吗?
请帮帮我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在使用 器件型号 M0G3505QDGS28Q1微控制器。 我对外部闪存存储器有疑问。
我有10MB 的数据,我想存储在外部闪存存储器.
问题1。 我们应该使用哪种大小的闪存?
问题2: 微控制器是否有最大外部闪存连接限制?
问题3。 如果微处理器有32位系统、我需要32位支持的闪存吗?
请帮帮我
您好、 Jitendra
Unknown 说:q1. 我们应该使用哪种大小的闪存?[/QUOT]大于10KB 的外部闪存。
Unknown 说:Q2. 微控制器是否有最大外部闪存连接限制?[/QUOT]您需要选择支持 SPI/I2C/UART 的外部闪存。 如果您选择支持通用通信接口的外部闪存、则没有地址限制。
Unknown 说:是的、MSPM0是32位 ARM M0+内核。
MSPM0不支持将外部闪存安装到内部总线。 您需要将外部闪存连接到 MSPM0的通信接口。
[/quote]Unknown 说:请帮我您可以使用该外部闪存作为示例。 它使用 SPI 接口与 MSPM0通信。
此致、
Helic
[/quote][/quote]