This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3505-Q1:M0G3505QDGS28Q1、28引脚

Guru**** 2550810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429732/mspm0g3505-q1-m0g3505qdgs28q1-28pin

器件型号:MSPM0G3505-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 器件型号 M0G3505QDGS28Q1微控制器。 我对外部闪存存储器有疑问。

我有10MB 的数据,我想存储在外部闪存存储器.

问题1。 我们应该使用哪种大小的闪存?

问题2: 微控制器是否有最大外部闪存连接限制?

问题3。 如果微处理器有32位系统、我需要32位支持的闪存吗?

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    Unknown 说:
    q1. 我们应该使用哪种大小的闪存?[/QUOT]

    大于10KB 的外部闪存。

    Unknown 说:
    Q2. 微控制器是否有最大外部闪存连接限制?[/QUOT]

    您需要选择支持 SPI/I2C/UART 的外部闪存。 如果您选择支持通用通信接口的外部闪存、则没有地址限制。

    Unknown 说:

    是的、MSPM0是32位 ARM M0+内核。

    MSPM0不支持将外部闪存安装到内部总线。 您需要将外部闪存连接到 MSPM0的通信接口。

    Unknown 说:
    请帮我
    [/quote]

    您可以使用该外部闪存作为示例。 它使用 SPI 接口与 MSPM0通信。

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-S25FL128SS25FL256S_128_Mb_(16_MB)256_Mb_(32_MB)_3.0V_SPI_Flash_Memory-DataSheet-v20_00-EN.pdf

    此致、

    Helic

    [/quote][/quote]