This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SysConfig 中的 AM243x I/O 电压域

Guru**** 2583155 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1427896/am2434-am243x-i-o-voltage-domains-in-sysconfig

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、TI:

是否可以在 SysConfig 中配置1.8V 和3.3V 域并根据首选电压选择 I/O 引脚?

我看到某些引脚的下拉框可供我进行选择、但它始终显示为灰色。  

我找不到用于配置哪个电源轨由3V3和1V8运行的设置-

如何正确处理?

谢谢。此致、

克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯

    您可以在"Power"选项卡中启用电源轨检查。 下面用紫方突出显示。  

    然后单击"电源域"右侧带圆圈的+。

    然后根据需要设置 IO 电压。  

    有关电压冲突问题、请参阅此 E2E 博文。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    感谢您的答复。 很遗憾、在使用 SysConfig 时未显示符号:

    我正在使用 CCS 12.8.1随附的 SysConfig、并尝试配置 Sitara AM2434 (已尝试 ALX 和 ALV 封装)。

    谢谢!

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 MCU SDK+产品、则我认为不支持电压域、因为这是一个驱动程序配置工具。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 仅当我从头开始 并且没有选择软件产品时、才会显示该按钮。

    那么、是否建议采用从头开始运行软件并将引脚分配到最佳电源域、 然后 复制 配置的软件产品引脚排列的过程?

    此致、

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯

    您可以在 SysConfig 的 Pinmux 视图中捕获您的用例、确保所有需要的外设均可用并使用正确的 IOSet。 它对于布局规划也很有用、因为您可以看到每个选定的外设引脚在封装上的位置。 该工具还提供用于配置 padcfg 寄存器的.h 和.c 文件。  如果您正在开发硬件、这是最好的工具。

    SysConfig 的 MCU+ SDK 视图用于外设驱动程序配置。 例如、为 UART 设置波特率、位大小等。  

    -保罗