This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:SPI 引脚控制寄存器的位16和24

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428356/tms570ls1224-spi-pin-control-register-bits-16-and-24

器件型号:TMS570LS1224

工具与软件:

参考 SPNU515C

SPI 引脚控制寄存器0 (SPIPC0)的字段说明如下:

注意:SPISOMI[0]的重复控制位。 位24没有物理实现。 它是一个
位11的镜像。 任何对位24的写入都将反映在位11上。 位24和位11可用时
同时写入、位11的值将控制 SPISOMI[0]引脚。 的读取值
位24始终反映位11的值。

关于位16和位10、包含了类似的文本。

SPI 引脚控制寄存器1 (SPIPC1)的字段说明包括与位16和24相关的类似陈述。

SPI 引脚控制寄存器3-8的字段说明包含不同的文本。
例如、SPI 引脚控制寄存器8 (SPIPC8)的字段说明如下:

注意:可以使用位11或位24来设置 SPISOMI[0]的拉-选择。 配置为32位
位11的优先级高于位24。

我的问题:对于 SPI 引脚控制寄存器3-8、还包括位24的读取值始终反映位11的值和的读取值
位16始终反映位10的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo:

    [quote userid="467206" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428356/tms570ls1224-spi-pin-control-register-bits-16-and-24我的问题:对于 SPI 引脚控制寄存器3-8、还包括位24的读取值始终反映位11的值和的读取值
    位16始终反映位10的值?

    是的、这些寄存器也同样适用。

    我的意思是、读取位24将反映位11的值、类似地、对于其他引脚也是如此。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您及时回答我的问题。