请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 工具与软件:
参考 SPNU515C
SPI 引脚控制寄存器0 (SPIPC0)的字段说明如下:
注意:SPISOMI[0]的重复控制位。 位24没有物理实现。 它是一个
位11的镜像。 任何对位24的写入都将反映在位11上。 位24和位11可用时
同时写入、位11的值将控制 SPISOMI[0]引脚。 的读取值
位24始终反映位11的值。
关于位16和位10、包含了类似的文本。
SPI 引脚控制寄存器1 (SPIPC1)的字段说明包括与位16和24相关的类似陈述。
SPI 引脚控制寄存器3-8的字段说明包含不同的文本。
例如、SPI 引脚控制寄存器8 (SPIPC8)的字段说明如下:
注意:可以使用位11或位24来设置 SPISOMI[0]的拉-选择。 配置为32位
位11的优先级高于位24。
我的问题:对于 SPI 引脚控制寄存器3-8、还包括位24的读取值始终反映位11的值和的读取值
位16始终反映位10的值?