This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634:闪存 IC S25FL128SAGNFI000备用选项。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1424612/am2634-q1-am2634-flash-ic-s25fl128sagnfi000-alternate-option-available

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

您好!

在 AM2634评估板中, 使用的 NOR 闪存 IC 是 S25FL128SAGNFI000 ,我们可以用类似规格的闪存 IC 作为引导模式,还是这个 AM2634芯片专用闪存 IC

有人支持这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    Unknown 说:
    在 AM2634评估板中、 使用的 NOR 闪存 IC 是 S25FL128SAGNFI000、我们可以将类似规格的闪存 IC 用于引导模式吗?或者这款 AM2634芯片专用闪存 IC

    是的、也可以针对您的用例使用类似的闪存 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在我们的闪存选择指南中找到兼容的 PHY 列表: https://www.ti.com/lit/an/sprad50a/sprad50a.pdf

    •S25FL128S/S25FL256S 系列器件

    •W25Q 系列  

    •GD25系列  

    •MX25xxx35系列  

    •IS25LE/IS25LP 系列

    上述系列中的以下器件已使用 AM263x 进行验证:

    •S25FL128S•W25Q16DV 1.