Other Parts Discussed in Thread: AM2634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634-Q1 主题中讨论的其他器件:AM2634
工具与软件:
您好!
在 AM2634评估板中, 使用的 NOR 闪存 IC 是 S25FL128SAGNFI000 ,我们可以用类似规格的闪存 IC 作为引导模式,还是这个 AM2634芯片专用闪存 IC
有人支持这一点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可以在我们的闪存选择指南中找到兼容的 PHY 列表: https://www.ti.com/lit/an/sprad50a/sprad50a.pdf
•S25FL128S/S25FL256S 系列器件
•W25Q 系列
•GD25系列
•MX25xxx35系列
•IS25LE/IS25LP 系列
上述系列中的以下器件已使用 AM263x 进行验证:
•S25FL128S•W25Q16DV 1.