工具与软件:
你好
我们一直在开发几个应用程序、应用程序已在其中嵌入了 CRC 以用于构建和目标负载验证。
我们发现、一个设计人员使用的是 XDCTools 的版本3.62.1.15、而另一个版本是3.61.01.25。
当被用于并不意外导致一个应用具有两个不同 CRC 时、这些不同的修订版本。
我有3.61.01.25版、该版本与 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12安装程序捆绑在一起。
以及 CCS 版本10.4.0.00006捆绑的版本3.62.1.15。
是否可以澄清应使用该工具集的哪些修订版本以及原因?
提前感谢
Perry