This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y 澄清了要使用的 XDCTools 的修订版本。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1421874/msp432e401y-msp432e401y-clarification-on-the-revision-of-xdctools-to-be-used

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

你好

我们一直在开发几个应用程序、应用程序已在其中嵌入了 CRC 以用于构建和目标负载验证。

我们发现、一个设计人员使用的是 XDCTools 的版本3.62.1.15、而另一个版本是3.61.01.25。

当被用于并不意外导致一个应用具有两个不同 CRC 时、这些不同的修订版本。

我有3.61.01.25版、该版本与 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12安装程序捆绑在一起。

以及 CCS 版本10.4.0.00006捆绑的版本3.62.1.15。

是否可以澄清应使用该工具集的哪些修订版本以及原因?

提前感谢

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    Unknown 说:
    是否可以澄清应使用此工具集的哪个修订版本以及原因?

    在  simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12版本说明中、XDCTools 3.61.01.25是当时用于验证的版本。 虽然  可以使用其他 XDC 版本(如3.62.1.15)、但 CRC 可能会有所不同(如您所确认的)。 XDCtools 是一种产品、其中包含创建、测试、部署、安装和使用 RTSC 组件所需的工具。 我并不奇怪、 不同的版本会在所生成的代码中造成微小差异、这种差异足以导致不同的 CRC。 我建议您继续使用 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12 SDK 随附的相同 XDCtools 版本、并确保您的编译器和优化过程与您的同事相同。  

    File:///C/C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12/release_notes_simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    感谢您的答复、十分感谢。

    Perry