This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:GPIO 的内部上拉/下拉电阻

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420467/mspm0g3107-internal-pull-up-down-resistance-for-gpio

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

嗨、团队:

关于除 ODIO 以外的 GPIO 引脚、内部上拉/下拉电阻是否在40k Ω 时正确? (来自 mspm0g3107.pdf "7.10数字 IO")

谢谢!

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley、感谢您提出这个问题。 是的、40k 电阻是 PD 引脚上的典型 PU/GPIO 电阻。 极端温度下可能会出现轻微的漂移、但我认为这些值是准确的。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它也可能因晶圆而异、但在任何特定的芯片中、它都应该非常接近