Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, RM48L952
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具与软件:
我目前正在通过安装的 Uniflash 8.8.0版使用 XDS110调试工具、似乎无法将仿真器连接到微处理器。 我过去已经建立了连接、从那以后、通过 uniflash 的 XDS110调试探针程序自动更新、但此后我一直未建立连接、我感觉这可能是一个快速的解决方法、但我不是工程师、并且不知道我对 JTAG 或仿真器有什么看法。 我希望查看是否有关于下面屏幕截图中所示问题的故障排除指南、因为我想知道我的调试工具是否不再正常工作。 在尝试使用 Uniflash v 7.1.0和8.8.0时、进行了如下尝试。
错误-2063、错误-242、错误-1170