This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:XDS110调试探针仿真器连接问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1419108/rm48l952-xds110-debug-probe-emulator-connection-issue

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我目前正在通过安装的 Uniflash 8.8.0版使用 XDS110调试工具、似乎无法将仿真器连接到微处理器。 我过去已经建立了连接、从那以后、通过 uniflash 的 XDS110调试探针程序自动更新、但此后我一直未建立连接、我感觉这可能是一个快速的解决方法、但我不是工程师、并且不知道我对 JTAG 或仿真器有什么看法。 我希望查看是否有关于下面屏幕截图中所示问题的故障排除指南、因为我想知道我的调试工具是否不再正常工作。 在尝试使用 Uniflash v 7.1.0和8.8.0时、进行了如下尝试。

错误-2063、错误-242、错误-1170

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您使用哪种电路板? 是定制电路板还是 TI 特定的 HDK 电路板?

    您是仅在 uniflash 时出现此问题、还是在 CCS 时也出现此问题?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术角度而言、根据 TI 标准进行了定制、但在制造过程中、我只使用了 Uniflash、从不使用 CCS、目前仅使用为我提供的预加载程序对 RM48L952 CPU 进行编程。 似乎我无法在两个器件(XDS110和 RM48L952)之间建立正确的通信、这种情况发生在调试器工具的自动更新之后、但是与 XDS110和 Uniflash 程序的通信仍然没有问题。  

    我曾尝试将两个 uniflash 软件降级以匹配旧的 XDS110软件、但找不到 XDS110本身的软件安装程序、现在都是降至 JTAG 设置、我不确定如何操作。 我想或许有一个快速设置可以访问、希望它能像运行快速故障排除和重新下载仿真器一样简单。  

    我会查看 CCS 看看它是否也有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    如果您确定是由于固件升级导致的、请执行以下步骤以查找 xds110中的固件版本:

    1.首先在系统中安装最新的 CCS (例如我的 PC 安装了12.7.1)。

    2.现在将此电路板连接到 PC 并在 PC 中打开 cmd 窗口。

    现在根据 CCS 安装的路径执行以下命令:

    cd C:\ti\ccs1271\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    4.现在执行以下命令以找出 xds110固件版本

    xdsdfu -e.

    您可以看到、我的电路板的 xds110包含固件版本3.0.29、而且我看不到任何固件版本问题、并且我能够通过 uniflash 和 CCS 对电路板进行编程。

    我们通过上述过程来检查您的电路板上存在的固件版本是多少。 在此基础上、我们将采取行动。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。